结果:找到"蓝牙芯片 音乐芯片",相关内容1000条
  • MP3音乐芯片的独特优势有哪些?
  • MP3音乐芯片是一种由内部晶振器组成的简单语音电路,将这种独特的MP3音乐芯片与其他零件进行接驳,便能够形成一个完整的语音集成电路。而深受顾客欢迎的MP3音乐芯片现如今已经广泛的使用在电子玩具和家用电器等众多的场合之中,这是由于MP3音乐芯片剧有着独特的优势而导致的。以下小编便为大家介绍一下MP3音乐芯片的独特优势有哪些?音质更加突出市面上专业的MP3音乐芯片具有独特的音质,在长期的技术调整之下MP3音乐芯片逐渐呈现了接近电脑的播放水平呈现的声音清晰并且圆润。这种独特的语音播放水平也是MP3音乐芯片所具有的独特优势,是因为MP3音乐芯片具备独特的晶振器,长期稳定均匀的震动能够使语音播报的效果...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-23 14:10:00
  • N8900蓝牙音乐芯片在跑步机的应用
  • 电动跑步机是健身房及家庭较高档的器材,它通过电机带动跑带使人以不同的速度被动地跑步或走动。目前市场上的跑步机都添加了蓝牙MP3音频播放功能,能够与手机蓝牙连接播放动感的节拍音乐,配合跑步燃烧脂肪!广州市九芯电子科技有限公司推出的N8900-SOP24芯片,是一个提供多功能合一体的蓝牙解码芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片!不需要繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠。它片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号,是一款精简版的也是性价比非常高的蓝牙MP3芯片。在跑步机置入N8900,就可以实现高品质立体声音频的无线接...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-04 15:14:00
  • 九芯电子N9300音乐芯片在学步车上的应用
  • 宝宝学走路是所有家长非常关心的问题,宝宝学会了走路以后,就真正地成长了一大步,从小宝宝成为了一个大孩子,有的家长为了更好地锻炼孩子走路,早早地就给孩子买了学步车。学步车是宝宝会走路之前的代步工具,可以适度辅助婴儿学习走路,带玩具的学步车也具有“娱乐”性功能,对于训练婴儿肢体动作的协调有一定的帮助。它一般由底盘框架、上盘座椅、玩具音乐盒三部分组成,归属于玩具童车类。为了让宝宝在学步的同时,还可以启蒙语言,享受音乐的乐趣,许多儿童玩具车类厂商都会在学步车上,加入音乐播放的功能,而九芯电子N9300音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片,通过简单的UART串口指...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 语 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-12 17:05:00
  • 蓝牙音乐芯片在无线音箱上的应用
  • 蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。蓝牙音箱以便携音箱为主,外形一般较为小巧便携,蓝牙音箱技术也凭借其方便人的特点逐渐被消费者重视和接纳。蓝牙音箱,实际上就是指依靠蓝牙传输协议作为载体进行数据传输的音箱,由于大部分的移动设备(手机、笔记本、平板电脑)都置有蓝牙芯片,不需要数据线或音频线连接即可快速被识别,操作简单,连接方便。市面上常见蓝牙音箱多为单声道音箱(单扬声单元),同时也涌现了一些音质优异的多声道音箱(两个或两个以上扬声单元)。N8700双声道蓝牙芯片一个提供多功能一体的,蓝牙解码芯片,完美...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-18 15:47:00
  • 音乐芯片在地球仪上的应用!
  • 在电子技术的快速发展的今天,市面上会开口“说话”的电子产品越来越多;智能语音地球仪是采用先进隐形码光学识别技术和数码语音技术开发而成的新一代智能阅读和学习工具,配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用。配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用,通过点到哪里读到哪里的方式,实现视听结合、声图并茂,使传统枯燥的地球仪变得生动形象,七大洲、四大洋、世界各国疆域、版图、历史、政治、人口、语言、文化、城市、风俗习惯等海量地理百科知识轻松获取。而这个实现语音功能的核心是加入了音乐芯片,N9301音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解码芯片。支持TF卡驱动,支持电脑直接更新spifl...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 语 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-25 16:28:00
  • 5-24V蓝牙音箱芯片300W以内大功率方案电源管理升压芯片FP5207
  • 描述FP5207是异步升压控制IC,透过EXTPin控制外部NMOS,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,内置软启动,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs接在CS与GND之间。特征Ø宽工作电压范围:5~24VDCØ启动电压2.8VØ反馈电压1.2V(±2%)Ø关机电流:3μA(最大)Ø可调PWM工作频率:100KHz~1000KHzØ内置软启动Ø输入低电压保护(UVP)Ø可调过电流保护(OCP)Ø过温保护(OTP)Ø封装:SOP-8L(EP)应用Ø蓝牙音箱Ø充电器Ø...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电源管理升压 发帖人:Amyqing 发帖时间:2021-11-04 17:46:00
  • NRF51822蓝牙芯片该如何选型/详细分类解说
  • 总结了最近nRF51822的芯片使用笔记,今天就着重给大家说说NRF51822蓝牙芯片的使用选型分类对比,其实NRF51822出来也挺长时间了,相信很多工程朋友们对它都不陌生,甚至是非常熟悉。但是因为小编最近才重点去了解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4GHz超低功耗无线应用程序。nRF51822是围绕一个32位ARMCortexMOCPU构建的,具有256kB/128kB闪存+32kB/16kBRAM。嵌入式2.4GHz收发机支持蓝牙...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-22 10:35:00
  • NRF51822-QFAC蓝牙4.0芯片
  • 制造商零件编号:NRF51822-QFAC描述:(HST)ICRFTXRX+MCUBLUETOOTH48VFQFN对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):2(1年)详细描述:ICRFTxRx+MCUBluetooth,GeneralISM>1GHzBluetoothv4.02.4GHz48-VFQFNExposedPad类别:射频/IF和RFIDRF收发器IC制造商:NordicSemiconductorASA系列:-包装:带卷(TR)零件状态:在售类型:TxRx+MCU射频系列/标准:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:12:00
  • LED灯带灯条控制器专用低成本蓝牙芯片MS1656
  • 规格书下载:DS-MS1656_v1.0.pdfMS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔,符合蓝牙规范。MS1656使用高性能的ARM®Cortex®-M0+为内核的32位微控制器,最高工作频率可达24MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MS1656产品系列工作电压为2.4V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。MS1656产品提供QFN20封装形式,提供低成本解决方案,适合于多种应用场合:Beacon电机驱动和应用控制充电器、温控器、记录仪...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 低成本 MS1656 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-27 09:35:00
  • [开源]可能是功能最全面的MP3蓝牙BLE双模音频芯片模块测试板
  • 蓝牙模块,顾名思义就是实现蓝牙功能的半成品模块产品。主要由蓝牙芯片和外围元器件组成,从而形成一个可以直接供用户使用的产品。但是目前市场上的产品参差不齐,往往成本上面都偏高,一个模块动辄20,少则10.往往成本高的产品,在性能和配置上面,确实做的都很好,也很极致,贵也有贵的道理:1、比如硬件上增加:屏蔽罩、更多的esd器件、使用更高级的PCB板材和工艺等等2、投入更多的人力成本去研发,以及细节上做到极致。如:(1)、超高的波特率传输。(2)、超大数据流实时传输。串口传输不分包,直接大数据流发送即可(3)、超强的资源,主从一体,实时切换3、高大上的产品包装,以及温馨可爱的售前、售后客服、耐心的技...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 模块 频数传 发帖人:清月电子 发帖时间:2019-06-08 17:48:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: